Other Parts Discussed in Thread: LP5811, LP5009, LP5812, LP5813
大家好!
我的一个客户正在寻找能够满足以下要求的 LED 驱动器。
请你给我答复吗?
[要求]
1. LED 驱动器的输入电压= 3.3V。
2.贪婪 LED x1( Vf = 2.5VMax),红光 LED x2( Vf = 2.2VMax)和白色 x4( Vf = 3.4VMax)并联。 (总共驱动7个 LED、1个串联 LED)
3.独立的 LED 开/关控制。
4. 15mA (最大值)。 但他们希望单独设置"Green/Red/White if (绿色/红色/白色、如果)"。 因此也不需要调光功能。
5.他们不喜欢 BGA 封装。
6.任何接口(SPI、I2C 等)都是可以接受的。
非常感谢您的答复。
此致、
和也。