This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:输出电压调节

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332770/tps23758evm-080-output-voltage-adjustment

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758、TPS23755

大家好、

我有一位客户就下面有关输出电压调节的问题提出了疑问、请告诉我您的想法!

"我们最近购买了一个 TPS23758EVM-80板来测试隔离式同步次级整流。  目前我们有几个 PoE 器件、只需在次级侧添加一个二极管、即可将效率从82%提高到90%。  在48V 时、我确实看到峰值效率超过90%。

我要问的问题是如何调节输出电压?  我可以搜索与 TPS23758相关的每个文档、它们都具有5V 输出。  我希望将其降低至3.6V。  我该怎么做?

唯一看起来像是调整的输出电压基准来自数据表的§8.2.2.8、但这指定的是偏置绕组、而不是实际的电压输出。"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的联系!

    TPS23755和 TPS23758是相似的产品。

    TPS23755设计用于 二极管整流、TPS23758为同步 FET 进行接地。

    您需要调整 FB 引脚的分压器、以使 R19-R24的中点在 Vout 是您所需的3.6V 时接近 VFB = 1.75V。 VREG = Vout/N_sec*N_aux。 N_sec 和 N_aux 是次级绕组和辅助绕组匝数。   

    如果您要将输出电压降低到3.6V、可能需要使用不同的反激式变压器、以便获得良好的 VCC 电压。 例如、如果您使用 LDT1018-50R、则匝数比为1:2.25秒:AUX。 在3.6V Vout 下、Vreg 为8.1V、这有达到8 - 8.6V VCC UVLO 的风险。  我建议您找到 匝数比为1:3至1:3.8 SEC:AUX 的变压器。 此外、PSR 变压器的设计比 传统变压器更严格、请与供应商核实变压器可以实现 PSR。

    此致、

    帝昂