主题中讨论的其他器件:TPS23758、TPS23755
大家好、
我有一位客户就下面有关输出电压调节的问题提出了疑问、请告诉我您的想法!
"我们最近购买了一个 TPS23758EVM-80板来测试隔离式同步次级整流。 目前我们有几个 PoE 器件、只需在次级侧添加一个二极管、即可将效率从82%提高到90%。 在48V 时、我确实看到峰值效率超过90%。
我要问的问题是如何调节输出电压? 我可以搜索与 TPS23758相关的每个文档、它们都具有5V 输出。 我希望将其降低至3.6V。 我该怎么做?
唯一看起来像是调整的输出电压基准来自数据表的§8.2.2.8、但这指定的是偏置绕组、而不是实际的电压输出。"

提前感谢!
马可