主题中讨论的其他器件:TPS7B8250EVM
客户在某些极端工作条件下执行 LDO 性能。
输入为17V (自动12V 电池)、输出为5V、负载电流为280mA 或更低。
客户发现、随着 TPS7B8250的温度升高、输出电压将逐渐降低。
从5V→4.5V→4V→3.5V……
他们可以接受我们 LDO 的热关断。
但它们不能接受输出电压的降低。
您能帮助在我们的演示板上重现此现象吗?
2.如果是真的,请您详细解释一下吗? 从而客户能够接受并持续使用我们的产品。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户在某些极端工作条件下执行 LDO 性能。
输入为17V (自动12V 电池)、输出为5V、负载电流为280mA 或更低。
客户发现、随着 TPS7B8250的温度升高、输出电压将逐渐降低。
从5V→4.5V→4V→3.5V……
他们可以接受我们 LDO 的热关断。
但它们不能接受输出电压的降低。
您能帮助在我们的演示板上重现此现象吗?
2.如果是真的,请您详细解释一下吗? 从而客户能够接受并持续使用我们的产品。