This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:异常压降

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B8250EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332594/tps7b82-q1-abnormal-voltage-dropout

器件型号:TPS7B82-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B8250EVM

客户在某些极端工作条件下执行 LDO 性能。

输入为17V (自动12V 电池)、输出为5V、负载电流为280mA 或更低。

客户发现、随着 TPS7B8250的温度升高、输出电压将逐渐降低。

从5V→4.5V→4V→3.5V……

他们可以接受我们 LDO 的热关断。  

但它们不能接受输出电压的降低。

您能帮助在我们的演示板上重现此现象吗?

2.如果是真的,请您详细解释一下吗? 从而客户能够接受并持续使用我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    他们使用哪种封装? 它们如何测量输出电压? 在我看来、他们正在使用 DMM 并仅读取直流电压读数、并且随着器件以更快的速率加热以及循环进出热关断、平均直流读数会下降。 我以前在实验中见过这种情况。 请使用示波器进行验证。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们使用的是 TPS7B8250EVM 电路板。

    我已在实验室中复制了该内容。 这是你说的。

    但是、我如何 向客户解释热关断时的占空比和300mV 幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    在这种情况下、占空比不是由结温以外的任何其他参数设置、因此当整个系统达到温度并稳定到热平衡时、占空比也会稳定下来。 至于300mV 的振幅、我不知道为什么它不会尝试一路启动。 您用于此测试的负载是多少? 是电阻负载还是电子负载?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个280mA 电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能否尝试改用电阻负载? 如果在器件尝试导通时对其使用电子负载、则功率损耗非常高、因为 VIN - VOUT 差分电压很高、并且通道电流很高。

    此致、

    尼克