This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542EVM FCC 更新查询

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331067/bq27542evm-bq27542evm-fcc-update-query

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1BQSTUDIO

您好

客户测试使用  BQ27542-G1。 Batterie 4000mA (3.8V) 在客户端系统测试期间、发现 RM/FCC 增加。 需要解释变更和更新机制的原因。

根据客户的方法、使用电源和负载模拟500mA 80%的充电、然后使用8mA 放电模拟系统睡眠状态。 请检查日志数据。 您可以看到 FCC 在根据客户报告充电后略有反弹。 您能否解释一下 FCC 更新机制?

 e2e.ti.com/.../565786_2D00_0.5A-charge-8mA-discharge.log

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    滤波值似乎用于报告 FCC。 如果观察下图、可以看到未滤波的 FCC 并不反映同样的行为。  

    而应将未滤波 FCC 称为总可用电池容量的真正决定因素。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    感谢您的答复。

    在 gg 文件中、我们可以看到包配置 C 为 b9、并使用平滑处理进行设置。  

    e2e.ti.com/.../4135.gg-file-_2800_1_2900_.rar

    客户想知道 FCC 为什么会发生上述变化?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    您会看到 FCC 出现这种增加、因为过滤值正在用于报告 FCC。 如果您将平滑位设置为0、则会导致使用真正的 FCC、并且不会看到这种增加、这可以在我之前发送的图中看到。 由于使用的是经滤波的 FCC、最终 FCC 将增加。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8468.565786_2D00_0.5A-charge-8mA-discharge.log

    你好,Jonny

    我的同事将该主题发布到了中国 e2e 论坛。 我们知道平滑 位应该用于防止 RSOC 跳跃 、默认情况下会对其进行设置。

    现在、我们的客户想知道滤波器 FCC 增加的原因、这种情况背后的逻辑是什么、例如、监测计为什么认为容量应该高于先前的值?  我还添加了 bqStudio 日志数据供您查看。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    滤波后的 FCC 在这里增加、以便它收敛到真正的 FCC、但没有突然跳跃。 如果您看看我之前发送的图形、真正的 FCC 会在开头跳变、为了在报告的 FCC 中反映此变化、滤波后的 FCC 会收敛至真正的 FCC、以防止突然跳变。 这就是滤波后的 FCC 在增加的原因。 我建议查看 此 E2E 帖子 、因为我认为它经过了滤波 FCC。  

    此致、  

    Jonny.