主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1、 BQSTUDIO
您好
客户测试使用 BQ27542-G1。 Batterie 4000mA (3.8V) 在客户端系统测试期间、发现 RM/FCC 增加。 需要解释变更和更新机制的原因。
根据客户的方法、使用电源和负载模拟500mA 80%的充电、然后使用8mA 放电模拟系统睡眠状态。 请检查日志数据。 您可以看到 FCC 在根据客户报告充电后略有反弹。 您能否解释一下 FCC 更新机制?
e2e.ti.com/.../565786_2D00_0.5A-charge-8mA-discharge.log
正在等待您的回复。
谢谢
星形