This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电电流

Guru**** 2527970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330383/bq51050b-charging-current

器件型号:BQ51050B

大家好!

我对 BQ51050B 有疑问。

我正在使用 BQ51050B 为锂电池2000mA 电池充电。  

我知道 BQ51050B 的最大充电电流为1.5A。 我想以1.2A 的电流为电池充电。

因此、我设置如下。

R1:62欧姆

RFOD:200欧姆

RILIM : 262 ohm

IBULK = 314/262 = 1.2A

不过、当我测量电池充电电流时、该电流是在800mA 处测得的。

充电电流从800mA 变为0A。 可以吗?

如何以1.2A 的电流进行充电?

此外、我确认了无线 TX IC 以9V 900mA 传输、TX 线圈电感为9uH、RX 线圈电感为8uH。

请参阅下面的原理图  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图看起来正常、没有任何东西指向问题。

    示波器可以更好地捕获输出电流。  在通信期间、电流降至0mA。  采样率为250ms、这是正确的、如果您看到30ms、这表示存在问题。 我们需要看看 RECT 在做什么。

    需要注意以下几点:

    1.) 您使用的是哪种 RX 线圈、是在线数据表吗?

    2.) 您能否分享800mA 负载下 RECT 的示波器捕获?

    3.) 您的测试中使用的是哪种发送器?  是否有迹象表明它处于最大输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的合作。

    我检查了下面的东西。

    1.) 您使用的是哪种 RX 线圈、是在线数据表吗?

    =>我使用自定义线圈。

    样片

    电感(uH、+/-10%)

    R (@100kHz、 Ω μ A)

    DCR ( Ω μ A)

    Q (@100kHz)

    最小值

    正常

    最大值

    发送

    8.1

    9

    9.9

    0.072

    0.077

    78.54

    接收

    7.2

    8

    8.8

    0.368

    0.345

    13.66

     

    2.) 您能否分享800mA 负载下 RECT 的示波器捕获?

    => I 捕获了 RECT 引脚和 BAT 电流。

       请参见下图。  (CH1:RECT  / CH2:BAT 电流)

       

       发送器 IC 以9V 的电压发送。(请参见下图)。 但 RECT 电压电平最大为6V。 可以吗?

       

                        < TX IC >

    3.) 您的测试中使用的是哪种发送器?  是否有迹象表明它处于最大输出功率?

    =>我使用 CPS8601作为发送器。 CPS8601支持 WPC 1.3 EPP 15W。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑电流下降是由于自适应通信限制功能导致的(请参阅数据表第8.3.4.9节)。 在此期间、电流将被限制在400mA。  根据电池行为、充电电流可能流向0mA。

    作为一项测试、请尝试将充电电流降至400mA 以下、如果这是限制功能、则压降将停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    抱歉。 我有一个错误。

    我不考虑电路板功耗。

    我断开主板和充电器块的连接。

    因此充电电流为1.2A。

    在通信期间、电流降至400mA。 可以吗?

    我有疑问。

    建议的输入电压范围为4V~10V。 我们无法传输12V 吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通信期间电流正在降至400mA。 是否可以?

    是的、这是本装置的正常操作。

    建议的输入电压范围为4V~10V。 那么我们不能传输12V?

    4V 至10V 是 RECT 引脚处的电压、这是全波整流交流电压。  BQ51050B 将通过向 TX 发送命令来根据需要调整 RECT 电压、以便为电池充电。  但全部是内部元件、您无法控制电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    非常感谢。

    我还有一个问题。

    我能否控制通信时间?  

    例如、我可以将250ms 更改为1s 吗?  

    或者、我可以删除通信时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、时间是内部时间、无法更改。