大家好!
我对 BQ51050B 有疑问。
我正在使用 BQ51050B 为锂电池2000mA 电池充电。
我知道 BQ51050B 的最大充电电流为1.5A。 我想以1.2A 的电流为电池充电。
因此、我设置如下。
R1:62欧姆
RFOD:200欧姆
RILIM : 262 ohm
IBULK = 314/262 = 1.2A
不过、当我测量电池充电电流时、该电流是在800mA 处测得的。
充电电流从800mA 变为0A。 可以吗?
如何以1.2A 的电流进行充电?
此外、我确认了无线 TX IC 以9V 900mA 传输、TX 线圈电感为9uH、RX 线圈电感为8uH。
请参阅下面的原理图