This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:用于驱动四相交错 PFC 转换器的外部频率时钟

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A, UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332442/ucc28070-ext-frequancy-clock-for-driving-4-phase-interleaved-pfc-converter

器件型号:UCC28070

大家好、我希望通过交错2 x UCC28070芯片控制器来实现四相半桥式 PFC 拓扑。  对于生成70-140K 赫兹的正交外部频率时钟、您有什么建议或 IC 吗? 此外、通过使用具有展频功能的外部频率时钟发生器、它将适用于此类应用? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、

    感谢您关于使用两个 UCC28070控制器的四相 PFC 同步的问题。  

    我在 TI 的时钟发生器产品系列中进行了搜索、发现这个类别中的所有 IC 都是为数十个和数百个 MHz 的运行而设计的。
    我无法找到任何适用于300kHz (UCC28070的最大开关频率)以下的通用器件。  

    如 UCC28070数据表的"多相操作"部分所述、四相交错需要2个彼此以180度相位差同步的单独时钟脉冲。  如果您的系统已经具有用于其他控制的 MCU、则可能还可以使用它来生成这两个 SYNC 信号、并在需要时应用频率抖动(展频)。  如果您没有同步信号的数字源、则可以从555计时器和基本的逻辑门构建同步信号。

    我没有同步发生器的原理图、 因此我将用文字描述需要的内容:
    1. 设置555计时器电路以生成频率为每个升压相位所需开关频率2倍的窄占空比脉冲序列。  
    2. 将555脉冲的高电平时间设置为约300ns (以确保大于最小的200ns 同步输入脉冲宽度要求)。
    3. 将555个脉冲馈入上升沿触发式 D 触发器的时钟输入端。  将 D 输入连接到 Q-BAR 输出。
    4. 将 D-FF Q 输出连接到施密特触发器 与门的一个输入。   将 D-FF Q-BAR 输出连接到另一个施密特触发器与门的一个输入。
    5. 将555输出连接至时间常数为~20ns 的 R-C 滤波器。  将 R-C 滤波器的输出连接到剩余的与门输入。  
    上述排列将生成两个相距180度(交错)且脉冲宽度为~300ns 的脉冲流(SYNC1和 SYNC2)。  
    这将允许两个 UCC28070控制器在90度相移时进行四相交错。
    需要使用 R-C 滤波器在同步脉冲中添加一个短暂的延迟、以避免 D-FF 输出出现竞态条件。  请不要忽略此内容。

    对于频率抖动、 555计时器的时序必须由另一个电路修改、从而以中值频率的最小和最大增量之间的变化率改变计时器频率。   我建议基础频率(f0)偏移+/-10kHz。  漂移过大可能导致振荡器问题。  
    在系统评估期间可以根据经验调整 f0+10kHz 到 f0-10kHz 的变化率、但从+10k 到-10k 再到+10kHz 是一个不错的起点。  根据需要调整更快或更慢(以较小的增量)、以优化减少抖动导致的传导 EMI。   
    (注意:单独抖动无法消除 EMI。  需要使用正常的线路滤波器来 降低大部分 EMI、抖动可能有助于进一步降低 dB、从而获得更好的裕度。)

    频率抖动电路可以根据应用设计"指导手册"技术构建、该技术用于在直流偏移电压上生成三角或锯齿形输出。  此输出可调制 555计时器的上电阻器上的电压、这应将电压调制转换为频率调制。  

    注意:在系统级调试和初始评估期间、最好禁用同步脉冲的频率抖动、以避免掩盖可变频率的其他开关问题。   在固定频率运行后启用抖动被视为满意、然后重新评估。  
    请务必严格遵循 UCC28070数据表中详述的 RT 和 DMAX 设计同步输入时序要求。   
      最近更新的 UCC28070A 数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/UCC28070A)第18页中给出了对外部时钟同步要求的最新讨论。
    UCC28070和 UCC28070-Q1数据表尚未更新、但很快会更新。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好

    非常感谢你详细和快速的答复。 我找到了一种类似的方法来为其各自的 IC 生成此类2异相同步时钟。 最后一点需要怀疑的是 UCC28070A 是否具有抖动功能的摘要和外部时钟、因为数据表指出、如果 CDR 引脚大于5V、则抖动是不可能的。 是否意味着内部数字引脚被禁用、但外部数字引脚 SYNC 信号(具有抖动)也可以正常工作? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好

    非常感谢你详细和快速的答复。 我找到了一种类似的方法来为其各自的 IC 生成此类2异相同步时钟。 最后一点需要怀疑的是 UCC28070A 是否具有抖动功能的摘要和外部时钟、因为数据表指出、如果 CDR 引脚大于5V、则抖动是不可能的。 是否意味着内部数字引脚被禁用、但外部数字引脚 SYNC 信号(具有抖动)也可以正常工作? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Massimo、  

    是的、当将 CDR 拉至大于5V 时、内部抖动会被禁用。  

    但当将外部同步信号馈送到 RDM 引脚时、该同步频率可能会被抖动、UCC28070振荡器将跟随它1/2 (fsync = 2 x fosc)。   
    这就让我想起了:+/- 10kHz fosc 抖动需要+/-20kHz 抖动 fsync。  对不起,我忘记在上一次答复中提到这一点。  ~1kHz 的重复率保持不变。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌尔里希早上好

    这听起来不错! 谢谢