This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:效率

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322302/tps62932-efficiency

器件型号:TPS62932

您好

我采用 TPS62932设计的电路板、测得的效率不符合数据表中的效率。
测试板的原理图:

连接到 V_IN 的电源
可编程直流负载连接至3V3

结果:


数据表效率:

因此、在负载电流高于10mA 的情况下、我预计效率至少为80%。

您是否知道效率如此低的原因?

此致
托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    感谢您评估 TPS62932! 我认为效率差距可能来自:

    是否使用了高 ESR 电感器(MLZ1608M4R7WT000、 500m Ω )。 而我们的效率测试使用了低 ESR 电感器(74439346047、 13m Ω )。 因此、您的测试条件将具有更大的电感器功率损耗、从而导致效率降低。

    您可以选择一个低 ESR 电感器、然后重新测试。

    2.请检查测量精度,先校准万用表设备。

    3.您可以移除 EN 电阻器以避免电阻器功率损耗,我们的器件将通过 EN 引脚悬空来启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢快速响应。

    1) 1)我知道该电感器的 ESR、但有了20mA 负载、电感器上的功率耗散约为0.2mW、效率小于0.5%。
    2) 2)已完成。
    3) 3)使用2M 和330k 电阻时、例如当输入为20V 时、功率损耗大约为0.2mW、效率小于0.5%。

    我将尝试使用其他电感器而不使用 EN 电阻器、但我认为这不是问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cygan,

    另请查看 VIN 是否仅用于 U2 (62933)、以防其他元件从 VIN 吸收更多功率而导致输入功耗增加。

    此外、请确保除了您添加的直流负载电流外、没有3V3输出在电路板上没有其他负载。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不启用可编程直流负载、输入电流约为50uA、因此没有其他电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确保测试数据正确、尤其是输入和输出电流数据。 您可以查看 SW 模式波形、以查看每个负载的 IC 开关是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    根据裕昌的建议、 请捕获 SW 波形 为方便回顾、我们将检查器件运行是否正常。

    此外、 请分享您的 布局文件 且您的 效率测试原始数据 对于我们来说、我们将 审查以找到任何线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 波形:
    9V 输入、负载:10mA

    频率:~138kHz


    输入电压9V、负载:6、66mA

    频率:~62kHz


    输入:9V 负载:无负载

    频率:~800Hz


    输入:25V、负载:50mA

    频率:~ 92kHz

    输入:25V、负载:100mA

    频率:~191kHz

    我还尝试了在器件以设计频率(500kHz)进行开关时捕获波形、因此我降低了电压并增加了负载。
    输入:12V、负载:100mA

    频率:~520kHz、 效率:66%


    输入:6、6V、负载:100mA

    频率:~505kHz、效率:79%

    由于 PFM 模式、在轻负载情况下、开关频率应低于500kHz。

    效率测试原始数据

    e2e.ti.com/.../TPS62932_5F00_Efficiency.xlsx

    我可以在私人消息中共享布局文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    由于农历新年假期至17/2,我们将稍后回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您共享数据和布局文件。

    1. 5Vin 效率似乎接近于数据表中的值、但随着 Vin 的增加、效率差距也变得更大、对吧?

    2.您之前提到过50uA 的空载输入电流、我知道您测试的是哪个 Vin 吗? 低于5Vin? 您能不能测量5V 输入电压 ~30V 输入电压 空载输入电流?

    3.似乎你只测量一次 Vout、没有测量过 Vin & Iout。 EC -负载 Iout 是否准确? 您能否使用万用表来测量每个 Vin/Vout/Iin/Iout 值?  

    4.您的第一个波形看起来很像(我不明白为什么低侧 FET 首先打开、应该是高侧 FET 首先打开)。 其他 SW 波形看起来稳定。

    5. 关于布局、 建议将 Vout 检测布线放置在 Cout 之后、而不是电感器焊盘上的 Cout 前面、以获得滤波的 Vout 信号。

    6. 您是否尝试过更换尺寸更小的 DCR 电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是
    2.45uA-60uA 是5V 至25V 下的电流
    3.在测试过程中我用万用表多次测量 Vout 值、电压变化只有几 mV。 此外、我已经使用精确的万用表检查了所有其他读数、这些值都是正确的。
    6.较小的 DCR 电感器太大、不适合0603封装。 我尝试过使用具有类似 DCR 的不同电感器、结果是相同的。

    我知道更小的 DCR 电感器会有所帮助、但我不认为它会将效率提高20%、输出电流非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomasz:

    可以 垂直焊接大电感器、只焊接一个电感器垫、用一根导线连接另一个电感器垫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomasz:

    另请检查输入 E-cap (C3)功耗。 高 ESR E-cap 可能会导致额外的功率损耗。 请更改为 MLCC 类型 CAP 并再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz

    我现在将关闭该主题。 如果有其他问题、敬请告知。

    谢谢、此致。