米勒钳位似乎无效、芯片出现异常波形问题。
U200和 U201情况相同
红色波形代表驱动器、黄色波形代表 VDS、蓝色波形代表 ID 电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
UCC23514具有内部钳位。 您正在尝试使用它来驱动外部钳位。 内部钳位必须在 OUT 下降沿之后检测到低于2V 的栅极电压、然后才能开启。 在您的电路中、它可能能够通过100欧姆 RD200、1、2、3检测到这一点。 但我不确定。
不应将电阻与米勒钳位串联。 R401、R399、R400和 R398是与外部 Miller PNP 器件串联的10 Ω 电阻器。 如果将这些电阻器更换为0欧姆电阻值、问题是否仍然存在?
此致、
肖恩
道歉 Tony:
这个红色波形是升压还是 BUCK_DRV? 您是否具有这两者的波形? 米勒钳位旨在切断未驱动的 FET。 如果 OUT 小于2V、它只会灌入电流。 在波形中、ID 尖峰会在 OUT 为高电平时出现。
当您关闭上有高电压的开关时、米勒电容器会在 Cds 电压快速崩溃时提取瞬态电流。 您声称在这里看到的是电荷注入。
这可能是高侧 STGW60H65DFB 的体二极管的反向恢复电流吗? 如果是这样、您可以通过减慢 VDS 边沿速率来提高效率。 此外、在 IGBT 的漏极上增加一些布线长度将增加串联电感、并且有助于在非常高的频率下吸收一些 dV/dt。
或者、您可以使用具有较低反向恢复电流的开关。
此致、
肖恩