This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:芯片异常波形问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331839/ucc23514-abnormal-waveform-issues-of-chips

器件型号:UCC23514

米勒钳位似乎无效、芯片出现异常波形问题。

U200和 U201情况相同

红色波形代表驱动器、黄色波形代表 VDS、蓝色波形代表 ID 电流。

e2e.ti.com/.../7457.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    UCC23514具有内部钳位。 您正在尝试使用它来驱动外部钳位。 内部钳位必须在 OUT 下降沿之后检测到低于2V 的栅极电压、然后才能开启。 在您的电路中、它可能能够通过100欧姆 RD200、1、2、3检测到这一点。 但我不确定。  

    不应将电阻与米勒钳位串联。 R401、R399、R400和 R398是与外部 Miller PNP 器件串联的10 Ω 电阻器。 如果将这些电阻器更换为0欧姆电阻值、问题是否仍然存在?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的方法未解决问题。 请帮助查看是否存在任何其他问题并提供解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉 Tony:

    这个红色波形是升压还是 BUCK_DRV? 您是否具有这两者的波形? 米勒钳位旨在切断未驱动的 FET。 如果 OUT 小于2V、它只会灌入电流。 在波形中、ID 尖峰会在 OUT 为高电平时出现。  

    当您关闭上有高电压的开关时、米勒电容器会在 Cds 电压快速崩溃时提取瞬态电流。 您声称在这里看到的是电荷注入。  

    这可能是高侧  STGW60H65DFB 的体二极管的反向恢复电流吗? 如果是这样、您可以通过减慢 VDS 边沿速率来提高效率。 此外、在 IGBT 的漏极上增加一些布线长度将增加串联电感、并且有助于在非常高的频率下吸收一些 dV/dt。

    或者、您可以使用具有较低反向恢复电流的开关。

    此致、

    肖恩