This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:连接到 PC 时无法正常工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332710/bq79616evm-021-connecting-to-pc-not-working

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我有一个 BQ79616EVM:VSTACK 和 GND 上为18V、跳线 J41和 J16就位、所有 S1、S2开关都处于闭合位置。   我使用提供的10引脚电缆将 USB2ANY 软件狗连接到 J17。   根据 snau226文档、电缆在 J17连接处翻转(尽管我已经尝试了两个方向)。 我安装了 BQAutoEval 应用程序、但未连接到硬件。  我只是得到"连接失败"。 底部状态栏上的消息(如下所示)。  应用程序 正常工作时是否缺少连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    无法连接的硬件是 USB2ANY、需要更新固件才能工作。 GUI 用户指南(链接)的第1.1.3节详细说明了该过程。  

    此致、