请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我有一个 BQ79616EVM:VSTACK 和 GND 上为18V、跳线 J41和 J16就位、所有 S1、S2开关都处于闭合位置。 我使用提供的10引脚电缆将 USB2ANY 软件狗连接到 J17。 根据 snau226文档、电缆在 J17连接处翻转(尽管我已经尝试了两个方向)。 我安装了 BQAutoEval 应用程序、但未连接到硬件。 我只是得到"连接失败"。 底部状态栏上的消息(如下所示)。 应用程序 正常工作时是否缺少连接?