This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:EVM 和 LP8869-Q1的等效

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380, LP8869-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331965/tps92380-evm-and-equivalence-to-lp8869-q1

器件型号:TPS92380
主题中讨论的其他器件: LP8869-Q1

为 TPS92380指定的 EVM 看起来与为 LP8869-Q1指定的电路板相同。

它们实际上是同一个器件吗? 在基本功能测试中 、EVM 的标准构建是否可以视为 TPS92380的代表?

 与 LP 器件型号相比、我对工业侵入 LCD 背光照明的 TPS 器件有什么要求吗?

谢谢

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您可以使用 LP EVM 来测试 TPS92380/1的性能。

    Br

    帕特里克