是否有适配器板可对 RUX 封装进行原型设计?
也可能对"脚"感兴趣、以允许从 RUX 封装转换到 DIP (或 SOIC 或其他产品)。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rick、
您是否在寻找类似 TPS2121EVM 的器件?
我不相信我们有任何插座或转换板、为什么需要一个?
谢谢。
帕特里克
Patrick、您好!
我必须执行多项环境/参数测试 至少16 样片、因此我需要适配器板来使用1个 PCB 和多个样片。 如果我是第一个为 VQFN14-HR 12 (TI 的 RUX 封装)请求适配器的人、我感到非常惊讶!
TPS2121EVM 数量有限、允许在以下条件下购买:
2 /人/月在 Mouser、
5 /人(在 TI.com 上)、和
其他分销商没有库存 (现在 DigiKey 拥有1个)。
7 < 16+ 提供所需的一切。 我更喜欢将电路板与环境隔离(仅在实际使用时暴露 IC +适配器板)、即使我使用评估板也是如此。
您能否确认 TI 是否提供了适配器板? 我找不到常见适配器板供应商提供的适配器。
谢谢。
瑞克
您好、Rick、
我对这种原因造成的困难深表歉意、但我们不生产或没有任何 RUX 适配器板。 TI 有许多封装、其中一些封装仅供一个器件使用、我们收到的适配器板请求也很少。 我建议创建一个具有 RUX/SOIC 封装尺寸的 PCB 适配器板、或者在 EVM 上的 TPS2121周围放置一个高温橡胶屏障、以将板的其余部分与元件隔离、然后使用同一个板进行多项测试。
谢谢。
帕特里克