This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:用于对 VQFN-HR 12 (TI 和#39;s RUX)封装进行原型设计的适配器板?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330362/tps2121-adapter-board-to-prototype-vqfn-hr-12-ti-s-rux-package

器件型号:TPS2121

是否有适配器板可对 RUX 封装进行原型设计?

也可能对"脚"感兴趣、以允许从 RUX 封装转换到 DIP (或 SOIC 或其他产品)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您是否在寻找类似 TPS2121EVM 的器件

    我不相信我们有任何插座或转换板、为什么需要一个?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我必须执行多项环境/参数测试 至少16 样片、因此我需要适配器板来使用1个 PCB 和多个样片。  如果我是第一个为 VQFN14-HR 12 (TI 的 RUX 封装)请求适配器的人、我感到非常惊讶!

    TPS2121EVM 数量有限、允许在以下条件下购买:

    2 /人/月在 Mouser、

    5 /人(在 TI.com 上)、和

    其他分销商没有库存 (现在 DigiKey 拥有1个)。

    7 < 16+ 提供所需的一切。  我更喜欢将电路板与环境隔离(仅在实际使用时暴露 IC +适配器板)、即使我使用评估板也是如此。

    您能否确认 TI 是否提供了适配器板?  我找不到常见适配器板供应商提供的适配器。

    谢谢。

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    目前、TPS2121是唯一使用 RUX 封装的 TI 器件、请参阅 此处。 我的怀疑是、您可能需要制作一个简单的 RUX 输出板-您应该能够将 RUX 封  装放置在一侧、并连接到另一侧的 SOIC 封装。 但是我看看我们是否有任何我目前不知道的东西、我明天会向您发送更新。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    遗憾的是、我们不生产或没有任何适配器板。 我建议将您选择的 RUX 和占用空间放置在 PCB 的对侧并从内部连接它们。

    对于增加努力、很抱歉、这可能导致问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 TI 制造采用新尺寸/封装的器件、然后又不支持该封装?

    为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我对这种原因造成的困难深表歉意、但我们不生产或没有任何 RUX 适配器板。 TI 有许多封装、其中一些封装仅供一个器件使用、我们收到的适配器板请求也很少。 我建议创建一个具有 RUX/SOIC 封装尺寸的 PCB 适配器板、或者在 EVM 上的 TPS2121周围放置一个高温橡胶屏障、以将板的其余部分与元件隔离、然后使用同一个板进行多项测试。

    谢谢。

    帕特里克