您好、 将模型导入 pspice 中、仿真器会报告以下错误:
, 

PSpice 模型: SNVMAT7.ZIP (165KB)- PSpice 模型
此问题是如何解决的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 将模型导入 pspice 中、仿真器会报告以下错误:
, 

PSpice 模型: SNVMAT7.ZIP (165KB)- PSpice 模型
此问题是如何解决的?
您好、Allen:
感谢您发送编修。 您能否说明您正在使用哪个版本的 PSpice? 我刚下载模型并在 PSpice (v17.4)中打开、然后我将能够运行仿真。
如果您使用 PSpice for TI、该免费工具可限制最多4个要监控的信号。 要下载文件、请选择要监测的 V (VIN)、V (SW)、I (R11)、I (L1)和 V (VOUT) 5个信号。 您应该删除一个、以便不超过4个信号。
谢谢。
友好
它在后台进行。 我没有 PSpice for TI、但 可以尝试 以下方法、我希望可行。
1.打开项目后,在下拉菜单中找到配置文件:

2.点击它,将弹出另一个窗口

3.在此窗口的左侧面板上,单击 Probe 窗口。 您可以看到创建模型的工程师选择了最后一个图解。
4.将选项更改为"所有标记均打开示意图",然后应用。
5.保存项目以激活新设置。
6.重新打开项目并添加一个探针、就像您展示的一样、然后运行仿真。
7.如果成功、您可以再添加三个探头。
请告诉我这是否起作用。
谢谢。
友好
很高兴您取得了进步。 请同时参加有关使用 PSpice 的在线培训、否则将很难继续。
要更改仿真时间、请执行以下操作:
1.点击"PSpice"打开下拉菜单。

2.点击菜单上的第二个、即"Edit Simulation Profile"
(抱歉、我无法获得此内容的快照。 令人沮丧的是,当我打开截图工具时,菜单消失了。 希望你能找到它)。
3.在弹出的窗口中将运行时间从3m 更改为所需的值。 避免太多的出价,否则仿真将变得非常非常慢...

谢谢。
友好