This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:PSpice 仿真错误

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331590/lmr23610-pspice-simulation-error

器件型号:LMR23610

您好、 将模型导入 pspice 中、仿真器会报告以下错误:  

,  

PSpice 模型: SNVMAT7.ZIP (165KB)- PSpice 模型

此问题是如何解决的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您发送编修。  您能否说明您正在使用哪个版本的 PSpice?  我刚下载模型并在 PSpice (v17.4)中打开、然后我将能够运行仿真。  

    如果您使用 PSpice for TI、该免费工具可限制最多4个要监控的信号。  要下载文件、请选择要监测的 V (VIN)、V (SW)、I (R11)、I (L1)和 V (VOUT) 5个信号。  您应该删除一个、以便不超过4个信号。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pspice 版本的 ti 为  

    我是 PSpice 的新手,所以原谅我问,标记在哪里? 我当时没有注意到架构

    从您的教程中、我希望看到

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在后台进行。  我没有 PSpice for TI、但 可以尝试 以下方法、我希望可行。   

    1.打开项目后,在下拉菜单中找到配置文件:

    2.点击它,将弹出另一个窗口

    3.在此窗口的左侧面板上,单击 Probe 窗口。  您可以看到创建模型的工程师选择了最后一个图解。

    4.将选项更改为"所有标记均打开示意图",然后应用。   

    5.保存项目以激活新设置。

    6.重新打开项目并添加一个探针、就像您展示的一样、然后运行仿真。

    7.如果成功、您可以再添加三个探头。

    请告诉我这是否起作用。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记了一个步骤。  在保存新设置之前、还应在弹出窗口的左侧面板上打开"数据收集"、并将所有内容更改为"AT Markers Only"。

    这应该在前面提到的步骤5之前完成。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取得进展

    来分析直流/直流输出纹波、

    我们将模式设置为稳定状态、

    但仿真会在3ms 停止、在哪里设置了停止参数?

      

    还需要为仿真考虑/设置哪些其他 pSPICE 参数?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您取得了进步。  请同时参加有关使用 PSpice 的在线培训、否则将很难继续。

    要更改仿真时间、请执行以下操作:

    1.点击"PSpice"打开下拉菜单。  

    2.点击菜单上的第二个、即"Edit Simulation Profile"

      (抱歉、我无法获得此内容的快照。 令人沮丧的是,当我打开截图工具时,菜单消失了。 希望你能找到它)。

    3.在弹出的窗口中将运行时间从3m 更改为所需的值。  避免太多的出价,否则仿真将变得非常非常慢...

    谢谢。

    友好