我在启动期间设计了1kW 充电器54V 和18A、一旦54V 达到 输出电压、然后开关停止、之后、当我们检查控制器状态时、它的 LO 引脚与 GND 短接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC25660原理图 请在链接中找到原理图文件
您好!
我查看了原理图 、并想了解为 UCC25660供电的+ 15V 来自何处?
您还提到、LO 引脚是唯一一个接地短路的引脚。 这并不意味着其他引脚未损坏。
所有引脚上都有一个 ESD 二极管、您可以使用它来检查是否损坏。 您可以从接地到所有引脚进行二极管检查、以查看二极管或与器件内部的连接是否损坏。 您只需要一个带有二极管检查的仪表。 您可以比较好器件与坏器件。 引脚开路则表明引脚已损坏。
此致、