This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:LO 引脚与 GND 短接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329377/ucc25660-lo-pin-short-with-gnd

器件型号:UCC25660

我在启动期间设计了1kW 充电器54V 和18A、一旦54V 达到 输出电压、然后开关停止、之后、当我们检查控制器状态时、它的 LO 引脚与 GND 短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Lo 是否真的对地短路?

    电路板上是否还有其他组件出现故障?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LO 引脚接地短路、所有其他组件都是安全的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的询问、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、当引脚发生接地短路时、器件会因电气过载而发生故障。  这可能是过大的电流和/或电压。

    您曾提到过、LO 引脚是唯一对地短路的引脚、并且其他组件都正常。  您能否通过断开 LO 与驱动 LO 的任何部件的连接来再次检查这一点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次检查 SIR 仅 LO 引脚短路、GND 其他引脚行为正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想确保 FET 没有将引脚拉至地。  仅一个 DRV 引脚出现故障的情况很不常见。

    器件在测试时是否在电路之外?

    您是否有我可以回顾的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC25660原理图 请在链接中找到原理图文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://heyzine.com/flip-book/d91b956c09.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在我检查时器件不能通电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图 、并想了解为 UCC25660供电的+ 15V 来自何处?

    您还提到、LO 引脚是唯一一个接地短路的引脚。  这并不意味着其他引脚未损坏。

    所有引脚上都有一个 ESD 二极管、您可以使用它来检查是否损坏。  您可以从接地到所有引脚进行二极管检查、以查看二极管或与器件内部的连接是否损坏。  您只需要一个带有二极管检查的仪表。  您可以比较好器件与坏器件。  引脚开路则表明引脚已损坏。

    此致、