请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 您好!
我的客户对 BMS 解决方案有一些问题。
问题1: 是否有任何产品可通过一个器件支持高达20节或更多节电池?
问题2. 使用 BQ79616配置以下模块时、是否可以提供 MCU S/W 代码的示例代码或支持算法实现?

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 BMS 解决方案有一些问题。
问题1: 是否有任何产品可通过一个器件支持高达20节或更多节电池?
问题2. 使用 BQ79616配置以下模块时、是否可以提供 MCU S/W 代码的示例代码或支持算法实现?

谢谢你。
JH