This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:查询有关 TI 和 BMS 解决方案的信息

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330393/bq79616-inquiry-regarding-ti-s-bms-solutions

器件型号:BQ79616

您好!

我的客户对 BMS 解决方案有一些问题。

问题1: 是否有任何产品可通过一个器件支持高达20节或更多节电池?

问题2. 使用 BQ79616配置以下模块时、是否可以提供 MCU S/W 代码的示例代码或支持算法实现?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    您能否对上述客户咨询提供解答?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    Unknown 说:
    是否有任何产品可在一个设备中支持多达20节或更多节电池?

    目前不是。

    Unknown 说:
    配置下面的块时、是否可以为 MCU 软件代码提供示例代码或支持算法实现?

    BQ79616-Q1 mysecure 页面上应提供示例代码。  

    如果您没有权限、我建议通过产品页面进行申请。

    您是否能够与我们分享您的客户?

    此致、

    安东尼·范