This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494输出信号的电阻器

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329602/tl494-tl494-resistors-of-output-signals

器件型号:TL494

您好!

我计划使用 TL494进行设计。 但在这里、我无法理解连接到输出引脚的电阻器的大功率值。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    您展示的电路是参数测试电路。  仅在数据表中指定的参数角进行测试时才需要高额定功率电阻器。 例如、VCE (SAT)为~1.1V、VCC 为15V。 集电极上拉电阻器上的15V-1.1V=13.9V 意味着150Ω 电阻器中存在(13.9V)^2/2W=1.29W 功耗、这就是电阻器额定功率为2W 的原因。  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上不明白这一点。 我的应用中的两个输出引脚会消耗那么多的功率吗?
    因为我将把这个与变压器的辅助绕组集成在一起的电压馈入。 我认为它将无法提供如此高的功率值。

    我想使用栅极电阻器将输出引脚直接连接到 MOSFET 的栅极引脚、而不将它们连接到 Vcc。 这是不是错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    否、开关转换器应用中的两个输出引脚根本不应消耗太多功率。 同样、您引用的电路是参数测试电路、旨在测试最大连续 集电极电流。 在开关转换器应用中、您可能会驱动一个或两个切换变压器初级侧的外部功率 MOSFET。 功率 MOSFET 所需的峰值电流较高、但持续时间较短、并且由开关频率决定的平均电流相对较小。  

    TL494输出级的内部双极晶体管不用于 直接驱动外部功率 MOSFET。 TL494提供栅极驱动逻辑信号、这些信号随后用作外部栅极驱动电路的输入信号。 外部栅极驱动电路可提供高效驱动外部功率 MOSFET 所需的高峰值拉电流/灌电流。  TL494输出电流的额定值为200mA 拉电流/灌电流、但栅极驱动峰值拉电流/灌电流额定值应该更像±1Apk。

    下面是一个 TL494降压转换器的示例、您可以看到用于驱动 MOSFET、Q1的外部图腾柱栅极驱动电路(红框)。 如果您不希望不以分立方式设计外部栅极驱动电路、请 在此处了解 TI 广泛的集成栅极驱动器 IC 产品系列

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 谢谢。
    我将与大家分享我完成时想要制作的半桥应用原理图。
    那么、您能以我为例分享一份半桥应用原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    我相信您有关 C1和 C2电阻器额定功率的查询已经解决。 因此、我将关闭此主题、但如果您需要更多支持、请随时打开新的 E2E 主题。

    此致、

    史蒂夫