您好!
我计划使用 TL494进行设计。 但在这里、我无法理解连接到输出引脚的电阻器的大功率值。 这样做的原因是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Enes、
否、开关转换器应用中的两个输出引脚根本不应消耗太多功率。 同样、您引用的电路是参数测试电路、旨在测试最大连续 集电极电流。 在开关转换器应用中、您可能会驱动一个或两个切换变压器初级侧的外部功率 MOSFET。 功率 MOSFET 所需的峰值电流较高、但持续时间较短、并且由开关频率决定的平均电流相对较小。
TL494输出级的内部双极晶体管不用于 直接驱动外部功率 MOSFET。 TL494提供栅极驱动逻辑信号、这些信号随后用作外部栅极驱动电路的输入信号。 外部栅极驱动电路可提供高效驱动外部功率 MOSFET 所需的高峰值拉电流/灌电流。 TL494输出电流的额定值为200mA 拉电流/灌电流、但栅极驱动峰值拉电流/灌电流额定值应该更像±1Apk。
下面是一个 TL494降压转换器的示例、您可以看到用于驱动 MOSFET、Q1的外部图腾柱栅极驱动电路(红框)。 如果您不希望不以分立方式设计外部栅极驱动电路、请 在此处了解 TI 广泛的集成栅极驱动器 IC 产品系列。

此致、
史蒂夫