This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:如何添加软启动?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, INA226, TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331347/lm5064-how-to-add-soft-start

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件: INA226TPS23521

提供的培训视频介绍了如何使用 TI LM5064计算器工具。

但是、视频中的工具必须与我最近下载的工具版本不同、因为它显示了我没有的额外软启动功能、可减慢浪涌周期。

我的应用是-48V @ 50A、电容为7000uF、如果我可以减慢/降低浪涌周期/电流、并且不必同时减慢计时器功能、那将会很有帮助。  

LM5064上没有 SS 功能/引脚 、因此我必须围绕它进行设计才能实现这一点(我不确定这是否可行/是否实用)。  

是否有建议的方法可以做到这一点?