Other Parts Discussed in Thread: LM5064, INA226, TPS23521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5064 主题中讨论的其他器件: INA226、 TPS23521
提供的培训视频介绍了如何使用 TI LM5064计算器工具。
但是、视频中的工具必须与我最近下载的工具版本不同、因为它显示了我没有的额外软启动功能、可减慢浪涌周期。
我的应用是-48V @ 50A、电容为7000uF、如果我可以减慢/降低浪涌周期/电流、并且不必同时减慢计时器功能、那将会很有帮助。
LM5064上没有 SS 功能/引脚 、因此我必须围绕它进行设计才能实现这一点(我不确定这是否可行/是否实用)。
是否有建议的方法可以做到这一点?