This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:TPS23523设计问题

Guru**** 2516590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330427/tps23523-tps23523-design-question

器件型号:TPS23523

团队、

我想向您询问我的客户有2个问题。 谢谢。

1.根据如下规格、当 VSNS 电压约为 VSNS、即 TMR1时、定时器将开始计数。 D/S 仅指示典型值和最小值、我们要检查最大值。 当 VSNS 电压高于2.5mV 但计时器不会开始计数的情况是否可能。

2.是否有 VSNS 的分布数据来触发计时器? 它们需要进行容差分析。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Qiang:

    以下设计计算需要此规格、该规格可防止浪涌期间运行故障计时器。  

     VSNS 的最小值 TMR1对于最差的计算很重要、 不是最大的一个 。 客户应将1.5mV 视为最小值、并进行最坏情况计算。