请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 团队、
我想向您询问我的客户有2个问题。 谢谢。
1.根据如下规格、当 VSNS 电压约为 VSNS、即 TMR1时、定时器将开始计数。 D/S 仅指示典型值和最小值、我们要检查最大值。 当 VSNS 电压高于2.5mV 但计时器不会开始计数的情况是否可能。

2.是否有 VSNS 的分布数据来触发计时器? 它们需要进行容差分析。
此致、
强
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我想向您询问我的客户有2个问题。 谢谢。
1.根据如下规格、当 VSNS 电压约为 VSNS、即 TMR1时、定时器将开始计数。 D/S 仅指示典型值和最小值、我们要检查最大值。 当 VSNS 电压高于2.5mV 但计时器不会开始计数的情况是否可能。

2.是否有 VSNS 的分布数据来触发计时器? 它们需要进行容差分析。
此致、
强