This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:反向电流保护问题

Guru**** 2557850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330957/lm66200-reverse-current-protection-question

器件型号:LM66200
主题中讨论的其他器件: TPS2117

我们正在使用 LM66200设计一个系统、其中直流电源连接到 VIN1、锂一次电池连接到 VIN2。 当直流电源高于电池电压时、它通过 VOUT 为系统供电 、否则系统由电池供电。 安全要求是任何电池充电电流(流出 VIN2的反向电流)不得超过25 mA。

 参考方框图:

 

我的问题是 LM66200如何工作。

 是否如数据表所示、基于理想二极管 OR-ing、其中可能存在高达 IRCB 的反向电流、反向电流阻断激活电流= 1.4A 典型值、然后取消选择 VIN2并选择 VIN1 (在选择变化之前、理论上哪一个可以长时间继续高于25 mA)?

 OR 是基于 VIN1和 VIN2之间的电压比较进行的输入选择、一旦选择了一个输入、则在正向和反向方向上阻止了另一个输入、例如使用受控的背对背 FET。 (这未反映在方框图中、在这种情况下需要反向电流阻断功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    您介绍的第二种理解是正确的-当一个通道处于活动状态时、另一个通道会自动阻断正向和反向电流。 输入选择基于 VIN1和 VIN2的比较、在切换期间、有源电源会在连接另一个电源之前断开、以便不会发生跨导。

    仅当 VOUT 上的电压源高于 VIN1和 VIN2、并导致电流从 VOUT 流向有效 VIN 时、IRCB 规格才适用。 在这种情况下、如果1.4A 典型值 从 VOUT 流向 VIN、器件将关闭两个通道(Hi-Z)。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick、很抱歉、我没想到这么做、因为方框图中未显示控制模块的 VINx 电压感应。 此常见问题解答似乎适用于该器件。  e2e.ti.com/.../faq-tps2117-why-isn-t-my-power-mux-blocking-reverse-current-voltage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    请查看方框图上面的段落及其下表、两个通道的电压相互比较决定了哪个输入连接到输出。 已了解方框图中并未展示电压感应、但说明中简要说明了此行为。

    仅当 VOUT 上存在电压源导致有源输入反向电流时、常见问题解答才适用于此器件(或任何电源多路复用器器件)、具体详见。 借助这些器件、通道之间绝对不会发生跨导-因此、只要 VOUT 上没有可能高于电池电压的第三个电压源、就不会出现 IN2电流流出的问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我阅读了方框图上面描述的使用自动二极管模式的段落、没有提到通道电压比较。 无论哪种情况、都可以维持真值表。 我们需要进行一些测试以确认。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    如需额外考虑、请参阅 TPS2117 (数据表)、该器件非常相似、具有扩展的控制功能。 LM66200在功能上与表7-1的"自动"模式中的该器件非常相似。 该器件详细说明了器件中存在的电压比较、LM66200同样在输入端存在相同的电压比较。

    谢谢。

    帕特里克