主题中讨论的其他器件: TPS2117
我们正在使用 LM66200设计一个系统、其中直流电源连接到 VIN1、锂一次电池连接到 VIN2。 当直流电源高于电池电压时、它通过 VOUT 为系统供电 、否则系统由电池供电。 安全要求是任何电池充电电流(流出 VIN2的反向电流)不得超过25 mA。
参考方框图:

我的问题是 LM66200如何工作。
是否如数据表所示、基于理想二极管 OR-ing、其中可能存在高达 IRCB 的反向电流、反向电流阻断激活电流= 1.4A 典型值、然后取消选择 VIN2并选择 VIN1 (在选择变化之前、理论上哪一个可以长时间继续高于25 mA)?
OR 是基于 VIN1和 VIN2之间的电压比较进行的输入选择、一旦选择了一个输入、则在正向和反向方向上阻止了另一个输入、例如使用受控的背对背 FET。 (这未反映在方框图中、在这种情况下需要反向电流阻断功能)。