我在 LMZ31506数据表中设计了9.16慢启动(SS/TR)、其中 CSS=4700pF (±10%)、SS 时间=2.8ms、但电源启动结果为2.2041ms。 (请参见随附的波形)
即使考虑电容器的误差、结果也超出了指定范围。
那么、您能否介绍一下 LMZ31506的软启动充电电流范围?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yoda;
我针对不同的 SS 值进行了测量。 您可以使用结果作为参考、使用内插来实现所需的 SS 值。 请参阅下表:
|
CSS (pF) |
TVOUT (ms) |
|
打开 |
0.9 |
|
2200 |
1.5 |
|
4700 |
2.2 |
|
10000 |
不适用 |
|
15000 |
5.2 |
|
22000 |
7.6 |
|
25000 |
不适用 |
请记住、电容器的其他方面可能会影响实际电容、例如容差、降额和温度、因此软启动时间可能并不精确。
如果已回答您的问题、请将此问题标记为已解决。
谢谢!
艾琳
尊敬的 Eileen:
感谢您的回答。
我们会将其视为基准。
我对数据表上的信息有疑问。
在数据表的9.16慢启动(SS/TR)中、与表6相关。 慢启动电容器的值和慢启动时间、直到现在、我都无法理解这是 VSS 的启动时间。
请告诉我、数据表中是否有说明对 VSS 进行了解释。
如果未列出、请考虑修改数据表。

在设计软启动时间时、除了电容器外、是否存在其他变化原因?
例如 LMZ31506等器件固有的因素。
谢谢!
野田市
尊敬的 Eileen:
感谢您的回答。
我们发现 TVS 大约比 Tvout 大2.8倍。
我已经在 CSS=open 时获取了波形、因此我要附加它。 该值也接近2.8倍。

我知道引起变化的原因是电容器发生了变化。
顺便说一下、您能否告诉我表6中的值是什么。 数据表的9.16慢启动(SS/TR)中的慢启动电容器值和慢启动时间表示?
我不再知道在设计 Tvout 软启动时间时参考哪些信息。
此致、
野田市
您好、Yoda;
遗憾的是、我们没有针对该器件的 SS 公式、因此提供了表6。
一种尝试获取估算值的方法是绘制测量时间(论坛先前提供的数据)与 CSS、然后从中提取公式。 通常、这可以通过 Excel 或类似程序进行调整。
使用这种方法、我得到公式"y = 0.0003x + 0.7671"、其中 x 是 Css、y 是时间。 但请记住、通过此方法计算的公式 是一个近似值、可能在所有情况下都不是100%准确。
您好、Yoda;
表6旨在表示 VOUT 斜升周期的时序、我可能已经在线程之前将其与 SS 引脚处的时间混合。
电容效应可归因于测量的数据与表格之间存在差异。 该器件包含一个容差范围为+/-10%的内部 CSS 电容器。 在计算软启动和添加具有自身容差的外部电容时、也应考虑该变化。
我之前提供的表来自我自己的测量 数据、仅作为供您用作参考的近似值、因此没有要添加到 TI 文档中的具体数据。 此外、该变化无法显示、因为每个电容器都不同、这就是表6仅描述电容而不描述电容器的原因。
最后、当计算内部电容容容差时、表6测量的值是合理的。 希望这已解答您的问题。
此致、
艾琳