This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:关于 LMZ31506的慢启动充电电流

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322516/lmz31506-about-slow-start-charging-current-of-lmz31506

器件型号:LMZ31506

我在 LMZ31506数据表中设计了9.16慢启动(SS/TR)、其中 CSS=4700pF (±10%)、SS 时间=2.8ms、但电源启动结果为2.2041ms。 (请参见随附的波形)

即使考虑电容器的误差、结果也超出了指定范围。

 

那么、您能否介绍一下 LMZ31506的软启动充电电流范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisashi:

    更正、如果错误、则为正确、但捕获看起来像 VOUT。 如果是、这将无法准确捕获软启动时间。 2.8ms 的软启动时间指的是可在 SS 引脚上测量的内部 SS 斜坡、在数据表图中称为 VSS:

      

    如果需要说明、请重新打开。

    谢谢!

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen:

    感谢您的回答。

    是否可以将慢启动时间设计为包含误差?

    2.8ms 是可通过 SS 引脚测量的时间、但请告诉我如何计算 Vout 输出的时间。

    作为参考、我在 CSS=4700pF (±10%)时获得了 VSS 波形。 (请参见附加的波形、绿线)。

    它是5.8ms、与2.8ms 不同。

    测量点为 SS/TR 端子。

    谢谢!

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    平均说来、Tvout 似乎是 TVS 的1/3、您可能需要通过测量相应地调整 Vout。

    还需注意的是、此模块包含一个内部 CSS、允许 TSS 在保持打开状态时=1.1ms。 我的猜测是该电容也具有10%的容差、因此可能需要在总体容差中考虑到这一点。

    最后、确保将 STSEL 引脚连接至 AGND 以启用 SS 电容器。

    谢谢!

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen:

    感谢您的回答。

    STSEL 引脚连接到 AGND。

    表6. 请告诉我慢启动电容器的值和慢启动时间。

    SS 时间是否指示 Vout 或 VSS 的启动时间?

    谢谢!

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    从数据表的数据来看、SS 时间好像是指 VSS。 我订购了一个 EVM 来对此进行测试。 我最晚应该在周一或周二给您解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的回答。

    请使用 EVM 确认。

    顺便说一下、您能否告诉我如何计算输出电压时间?

    我们有一个控制 Vout 输出时间的设计。

    谢谢!

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我使用 EVM 在与您的设计相同的条件下测试了 SS 时间(CSS=4700pF、Vout=3.3V)、并且使用与 VSS 和 Vout 类似的时间、这样可使您的时间正确。 我需要进一步挖掘、以确定 SS 时间的起始位置。 我一有答案,我就会尽量回到你的身边,最好明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的确认。

    期待您的回复。

    谢谢!

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我将进一步进行 SS 测量、并解答您的问题。 请给我一两天的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您联系我。

    如果您能分享您的测量结果、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我仍在收集 SS 和 VOUT 数据。 明天会向您提供调查结果。  

    谢谢!

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我针对不同的 SS 值进行了测量。 您可以使用结果作为参考、使用内插来实现所需的 SS 值。 请参阅下表:

    CSS (pF)

    TVOUT (ms)

    打开

    0.9

    2200

    1.5

    4700

    2.2

    10000

    不适用

    15000

    5.2

    22000

    7.6

    25000

    不适用

    请记住、电容器的其他方面可能会影响实际电容、例如容差、降额和温度、因此软启动时间可能并不精确。

    如果已回答您的问题、请将此问题标记为已解决。

    谢谢!

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的回答。

    我们会将其视为基准。

    我对数据表上的信息有疑问。

    在数据表的9.16慢启动(SS/TR)中、与表6相关。 慢启动电容器的值和慢启动时间、直到现在、我都无法理解这是 VSS 的启动时间。

    请告诉我、数据表中是否有说明对 VSS 进行了解释。

    如果未列出、请考虑修改数据表。

    在设计软启动时间时、除了电容器外、是否存在其他变化原因?

    例如 LMZ31506等器件固有的因素。

    谢谢!

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    根据我的测量结果、表6似乎并不是指 VSS。 通常在这部分中、TVS 约为 Tvout 的2.8倍。  

    对于软启动、主要的变化是电容器、据我所知、没有其他元件应该具有显著的差异。  

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的回答。

    我们发现 TVS 大约比 Tvout 大2.8倍。

    我已经在 CSS=open 时获取了波形、因此我要附加它。 该值也接近2.8倍。

    我知道引起变化的原因是电容器发生了变化。

    顺便说一下、您能否告诉我表6中的值是什么。 数据表的9.16慢启动(SS/TR)中的慢启动电容器值和慢启动时间表示?

    我不再知道在设计 Tvout 软启动时间时参考哪些信息。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我们的美国团队明天会回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Athos:

    感谢您的答复。

    我们期待着答复。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    您对 SS=OPEN 的测量值与我的测量值非常相似。 I 测量出的 Vout 为0.9ms、SS 为2.6ms。  

    表6的值旨在显示 Vout 上升所需的时间。 我注意到测量值和表格之间存在一些差异、但是这些变化是由于电容器容差、降额等导致的。 我认为表6旨在显示实际电容值、而不是电容值。  

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的回答。

    我知道表6不是电容器的值、而是实际电容。

    使用 LMZ31506、TVOUT 的启动时间由电容器的电容决定。

    在决定电容器常数时、我应该考虑什么?

    如果我有一个计算公式、我能够计算电容器的容差和降额、但是我遇到了麻烦、因为除了表6之外、我没有任何其他信息。

    如果您有任何信息、请告诉我。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    遗憾的是、我们没有针对该器件的 SS 公式、因此提供了表6。

    一种尝试获取估算值的方法是绘制测量时间(论坛先前提供的数据)与 CSS、然后从中提取公式。 通常、这可以通过 Excel 或类似程序进行调整。

    使用这种方法、我得到公式"y = 0.0003x + 0.7671"、其中 x 是 Css、y 是时间。 但请记住、通过此方法计算的公式 是一个近似值、可能在所有情况下都不是100%准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的建议。

    您是否可以提供有关计算方法的文档?

    表6是实际电容、

    您能否告诉我 LMZ31506内部部件引起的电容?

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    是的、这是基于我测量的 Vout 时间的计算结果:

    下图生成了前面提到的线性方程作为近似值。  

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您提供有关计算方法的信息。

    我可以将此结果用作 LMZ31506的设计值吗?

    此外、您能否在 TI 文档中包含此信息、不仅用于此 E2E、还用于 LMZ31506设计?

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    我目前无法确认是否将您的建议包含在 TI 文档中、但是您的建议很有价值、我们会在将来的更新中考虑您的建议。 请随意继续使用上述计算方法、但请记住、由于电容器差异、该方法可能不完全相同。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    我了解电容器的变化。

    我认为有必要通过显示计算公式来将变化包含在计算中。

    您显示的信息(y=0.0003x+0.7671)是使用公司拥有的评估板进行测量的结果。

    我认为不可能根据这些信息进行设计。

    我想听听您对设计概念的看法。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    表6旨在表示 VOUT 斜升周期的时序、我可能已经在线程之前将其与 SS 引脚处的时间混合。  

      电容效应可归因于测量的数据与表格之间存在差异。  该器件包含一个容差范围为+/-10%的内部 CSS 电容器。 在计算软启动和添加具有自身容差的外部电容时、也应考虑该变化。

    我之前提供的表来自我自己的测量 数据、仅作为供您用作参考的近似值、因此没有要添加到 TI 文档中的具体数据。 此外、该变化无法显示、因为每个电容器都不同、这就是表6仅描述电容而不描述电容器的原因。  

    最后、当计算内部电容容容差时、表6测量的值是合理的。 希望这已解答您的问题。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    商定表6是 VOUT 的启动时间。

    我认为内部电容容差是数据表中方框图中所示的电容器(红色框架)。

    内部电容器的容量和容差是多少?

    此外、您能否告诉我方框图中所示的 VREF 值和电流值(蓝框)?

    如果您知道此信息、我认为您可以计算公式。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    内部电容为3300pF、容差为10%。  

    根据具有相同 SS 和 Vout 电路的器件、所请求的值应为:

    - Vref 为0.6V

    - iSS=2.3uA

    您可以使用下面的 SS 公式:

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的回答。

    CSS 的单位是 nF、但它不是 pF?

    请告诉我 Vref 和 ISS 的变体。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    正确、您需要将 CSS 转换为 nF 才能使用该公式。

    Vref 通常具有约1%的差异、ISS 的范围可以在2.26uA-2.32uA (粗略估算)之间。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eileen:

    感谢您的回答。

    关于单位、我忘记了转换。

    现在可以确定设计值。

    此致、

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoda;

    很高兴听到问题已解决。

    此致、

    艾琳