请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143
我对 LM5143在12V 电压下从48V 电源产生50-60A 感兴趣。 数据表显示它能够用于高达100A 的系统、但 WebBench 设计构建器仅允许高达40A 的电流? 该器件真的能超过40A 吗? 如果是、是否有任何示例原理图支持这一点?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对 LM5143在12V 电压下从48V 电源产生50-60A 感兴趣。 数据表显示它能够用于高达100A 的系统、但 WebBench 设计构建器仅允许高达40A 的电流? 该器件真的能超过40A 吗? 如果是、是否有任何示例原理图支持这一点?
提前感谢
Paul、你好!
额定电流为100A、假设采用四相设计、每相可超过20A、但需要管理由于每相高电流而导致的功率损耗/热性能。 webench 不支持此功能。 您可以下载计算器并配置相位 、而这些相位计算器将确定每个功率级中的损耗。
请参阅下面的四相设计示例。
希望这对您有所帮助。
大卫。