This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:数据表指定为100A、但 WebBench 仅支持高达40A 的电流

Guru**** 2401415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331213/lm5143a-q1-datasheet-specifies-100a-but-webbench-only-supports-up-to-40a

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

我对 LM5143在12V 电压下从48V 电源产生50-60A 感兴趣。 数据表显示它能够用于高达100A 的系统、但 WebBench 设计构建器仅允许高达40A 的电流? 该器件真的能超过40A 吗? 如果是、是否有任何示例原理图支持这一点?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    额定电流为100A、假设采用四相设计、每相可超过20A、但需要管理由于每相高电流而导致的功率损耗/热性能。  webench 不支持此功能。  您可以下载计算器并配置相位 、而这些相位计算器将确定每个功率级中的损耗。

    请参阅下面的四相设计示例。

    PMP31210参考设计| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。