请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 团队成员、大家好、在使用 TPS61169时、我的客户在上述工作条件下进行调试时遇到一些问题。 CTRL=200kHz、占空比=50%。 VBAT=、SW 输出始终为5V 高电平。 FB 引脚的测量值为4.3V。外部电路如下所示。 第一个波形是 SW。 第二个是 CTRL。 您能帮助我们找到当前配置有什么问题吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.