This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:当 PWM 调光控制为20kHz、50%占空比时、SW 输出保持5V 高电压

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321175/tps61169-sw-output-keeps-high-voltage-at-5v-when-pwm-dimming-control-is-20khz-50-duty-cycle

器件型号:TPS61169

团队成员、大家好、在使用 TPS61169时、我的客户在上述工作条件下进行调试时遇到一些问题。 CTRL=200kHz、占空比=50%。 VBAT=、SW 输出始终为5V 高电平。 FB 引脚的测量值为4.3V。外部电路如下所示。 第一个波形是 SW。 第二个是 CTRL。 您能帮助我们找到当前配置有什么问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您能否再次确认 CTRL 为200kHz? 而建议的 PWM 输入频率范围为5kHz~100kHz。

    R6、R7、R8、R10和 C20的参数是什么?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    custimer moded 20K,仍然不工作。 您能帮助检查附加的参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    移除499欧姆电阻器是否有帮助?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    目前、SW 的输出现在在随附的原理图下更稳定。  但有时占空比会很大或很小。 如何输出稳定的占空比?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    这看起来像是 DCM 运行、因此占空比不稳定。 负载较大时、IC 将处于 CCM 模式、并获得稳定的占空比。

    Br

    帕特里克