This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:使用 MC33063进行12V 至-30V 转换

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330123/mc33063a-12v-to--30v-conversion-using-mc33063

部件号:MC33063A

您好!

我只想确认是否可以使用 MC33063进行转换、Vin = 12V、Vout =-30V、600mA。 如果没有、您可以推荐任何更好的器件。

谢谢。

Ranjini. R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    MC33063A 的开关节点上的绝对最大电压为40V。
    12V 至-30V 的电压差会超过该限值、因此 MC33063A 可能不适合该应用。

    对拓扑是否有任何限制?
    例如、反向反激式是否是可能的解决方案?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    我需要为电路板中的运算放大器电路提供-30V 电源。 请建议一个将12V 转换为-30V 的合适解决方案

    谢谢。

    Ranjini. R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    我是否可以使用 MC33063进行+5V 至-30V 的转换?

    谢谢。

    Ranjini. R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjini:

    感谢您联系我们、MC33063应能够进行5V 至-30V 的转换、因为最大额定值约为40V、因此 MC33063应能够处理此问题。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙