请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC33063A 您好!
我只想确认是否可以使用 MC33063进行转换、Vin = 12V、Vout =-30V、600mA。 如果没有、您可以推荐任何更好的器件。
谢谢。
Ranjini. R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.