This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:如何计算最小电压 vstart 和 vstop? 如何计算电路支持的最大电压?

Guru**** 2390720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330914/tps54260-how-to-calculate-the-minimum-voltage-vstart-and-vstop-and-how-to-calculate-the-maximum-voltage-supported-by-the-circuit

器件型号:TPS54260

1) 1)如何计算最小电压 vstart 和 vstop?

在本例中、我得到 R1 = 80.6k;R2=348k;vena=1.25V;I1=1.18A 且 IHYS=3.35A

80.6e3=1.25/((x-1.25)/348e3)+1.18e-6

这样、我计算出 Vstart = 6.647、Vstop = 6.37、正确吗?

2) 2)如何计算电路支持的最大电压?

我没有在使能引脚上添加二极管、数据表显示最大限制为5V、但是、内部齐纳二极管应能确保正常运行。

这个项目已经投产了、作为一个安全预防措施、我无法添加外部齐纳二极管。 理论上、该工程应在9V 到36V 之间工作、在电流原理图中的这些电压范围内工作吗?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    1) 1)是的、正确

    2) 2)是、36V 时应该没有问题。 5V 是指低阻抗源、在 DS 中、如果 VIN 引脚具有高阻抗并且不会向 EN 引脚提供超过100uA 的电流、则可以。 你适合这两种情况。

    谢谢。

    理查德