请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65253 我们使用以下元件值进行设计、这些元件值很实用。 不过、我们现在将重点介绍 WCCA。
我们已经全面了解了 EVK 套件的数据表、应用手册和指南。 遗憾的是、我们无法找到用于计算 COUT 电容器(最大电容)的公式和电感器选择公式。
RθA =?
RθB =?
我们的工作温度要求是从-40°C 到+85°C。
您能帮助我们获取公式吗?
INPUT = 12V
OUTPUT = 5V、3V3
OUTPUT = 5V,3V8
OUTPUT = 1V1,1V8
IC PN:TPS65253