This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:电感器和 Cout 电容器计算公式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330605/tps65253-inductor-and-cout-capacitor-calculation-formula

器件型号:TPS65253

我们使用以下元件值进行设计、这些元件值很实用。 不过、我们现在将重点介绍 WCCA。

我们已经全面了解了 EVK 套件的数据表、应用手册和指南。 遗憾的是、我们无法找到用于计算 COUT 电容器(最大电容)的公式和电感器选择公式

RθA =?
RθB =?

我们的工作温度要求是从-40°C 到+85°C。

您能帮助我们获取公式吗?

INPUT = 12V
OUTPUT = 5V、3V3
OUTPUT = 5V,3V8
OUTPUT = 1V1,1V8

IC PN:TPS65253