This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:原理图问题

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328851/lm25180-q1-schematic-questions

器件型号:LM25180-Q1

您好!

客户提出问题。

红色矩形电路是次级反激式输出。

不过、物理位置是在输入中。

电流电路有6.7V 输出。

客户想询问是否可以向 VCC 接收反馈 Ref 电压、以便除二极管 Vf 之外的输出为5V。

目前、它接收的电压为6.7V、不包括 Vf 的6.2V 作为 LDO 输入、其电压为5V。

为了移除 LDO 并直接生成5V 输出、我认为我需要为 FB 提供5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、TI 不建议使用此应用。 反馈应通过 SW 的电阻器进行连接。  

    若要使用外部电源、我们建议遵循数据表图22中所示的方案。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么外部电源应该连接到 ss/bias。

    PLZ 详细介绍了其功能和辅助装置。

    变压器可以产生三个输出而不带 ss/bias ( NP/NS1/NS2/NS3或 NF1 )

    NS3 (NF1)的物理位置是初级侧。

    两种方法有何区别? (连接至 ss/bias 和不连接 ss/bais)

    使用 ss/bias 的优点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    这只是通过减少偏置电流消耗来提高效率的可能性。  

    谢谢。

    理查德