请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180-Q1 您好!
客户提出问题。
红色矩形电路是次级反激式输出。
不过、物理位置是在输入中。
电流电路有6.7V 输出。
客户想询问是否可以向 VCC 接收反馈 Ref 电压、以便除二极管 Vf 之外的输出为5V。
目前、它接收的电压为6.7V、不包括 Vf 的6.2V 作为 LDO 输入、其电压为5V。
为了移除 LDO 并直接生成5V 输出、我认为我需要为 FB 提供5V 输出。