有一种情况:通信异常中断、BQ76952会触发主机看门狗故障。 在这种情况下、能否启用关断功能?
不考虑单个欠压总欠压关断
2.打开平衡后出现了另一个问题,我试图关闭平衡,然后等待1S 来读取电池电压,发现 Cell16仍然是低电平。 我们是否会非常缓慢地平衡关断时间? 我看到采样时间大约为3ms。 等待1S 读取电压应该正常、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
Unknown 说:1.有一种情况:通信异常中断、BQ76952会触发主机看门狗故障。 在这种情况下,是否可以启用关闭?
否、主机看门狗保护可以禁用 FET、重新启动 LDO 或关闭 LDO。
Unknown 说:2.打开平衡后出现了另一个问题,我试图关闭平衡,等待1S 读取电池电压,发现 Cell16仍然是低电平。 我们是否会非常缓慢地平衡关断时间? 我看到采样时间大约为3ms。 等待1S 读取电压应该是正常的、对吗?
我不太理解这个问题。 您能提供更多详细信息吗?
读取电池电压时、该器件会在读取电池电压时自动关闭平衡、因此平衡期间不应出现任何测量错误。 尤其是平衡已关闭。 现在、如果您在电池平衡期间发现空间不足、请阅读 第 2.5节平衡期间的电压测量精度 的 采用 BQ769x2的电池平衡应用手册。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
对于第一个问题、我是否能够理解如果 AFE 通信异常断开、此 AFE 就无法进入 SHUTDOWN 模式?
第二个问题的原因我参考了手册。
因为 BQ76952的平衡涉及需要特别注意的原理图设计点。 均衡 MOSFET 的驱动电流来自 VC16引脚、工作均衡通道消耗~35uA 的电流。 例如、处于平衡状态的电芯1和电芯4同时将消耗 VC16的70uA 电流。 如果 VC16引脚的 RC 为100R、将导致100R * 70uA = 7mV 的错误。
但是、如果我关闭所有均衡并等待1S 再次读取 Cell16电压、是否应该消除此错误? 但这不是我测试过的现象。 您测试过它吗?