This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果通信中断、BQ76952是否可以自动进入关断模式?

Guru**** 2398745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329974/bq76952-can-bq76952-automatically-enter-shutdown-mode-if-communication-is-interrupted

器件型号:BQ76952

有一种情况:通信异常中断、BQ76952会触发主机看门狗故障。 在这种情况下、能否启用关断功能?

不考虑单个欠压总欠压关断

2.打开平衡后出现了另一个问题,我试图关闭平衡,然后等待1S 来读取电池电压,发现 Cell16仍然是低电平。 我们是否会非常缓慢地平衡关断时间? 我看到采样时间大约为3ms。 等待1S 读取电压应该正常、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    1.有一种情况:通信异常中断、BQ76952会触发主机看门狗故障。 在这种情况下,是否可以启用关闭?

    否、主机看门狗保护可以禁用 FET、重新启动 LDO 或关闭 LDO。

    Unknown 说:
    2.打开平衡后出现了另一个问题,我试图关闭平衡,等待1S 读取电池电压,发现 Cell16仍然是低电平。 我们是否会非常缓慢地平衡关断时间? 我看到采样时间大约为3ms。 等待1S 读取电压应该是正常的、对吗?

    我不太理解这个问题。 您能提供更多详细信息吗?

    读取电池电压时、该器件会在读取电池电压时自动关闭平衡、因此平衡期间不应出现任何测量错误。 尤其是平衡已关闭。 现在、如果您在电池平衡期间发现空间不足、请阅读 第 2.5节平衡期间的电压测量精度 采用 BQ769x2的电池平衡应用手册。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个问题、我是否能够理解如果 AFE 通信异常断开、此 AFE 就无法进入 SHUTDOWN 模式?

    第二个问题的原因我参考了手册。
    因为 BQ76952的平衡涉及需要特别注意的原理图设计点。 均衡 MOSFET 的驱动电流来自 VC16引脚、工作均衡通道消耗~35uA 的电流。 例如、处于平衡状态的电芯1和电芯4同时将消耗 VC16的70uA 电流。 如果 VC16引脚的 RC 为100R、将导致100R * 70uA = 7mV 的错误。

    但是、如果我关闭所有均衡并等待1S 再次读取 Cell16电压、是否应该消除此错误? 但这不是我测试过的现象。 您测试过它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确、但不会自动。 如果您希望从外部关断器件。

    是的、正确、该错误实际上只应在平衡期间发生、而不是在平衡之外发生。 在平衡之前、平衡期间和之后、您是否有关于电池测量的任何日志?

    它与 DMM 测量有何不同?

    您还能否共享原理图?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙