尊敬的团队:
HD3SS3220RNHR 是否有 USB 合规性 ID?
2.有一个新的项目,也使用 HD3SS3220RNHR。
您能帮助我们将主板带入实验室来测试 USB3.0兼容性吗?
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Jimmy、
因此我们要确认它是否具有 USB 合规性 ID。
只有 USB 主机和集线器使用 USB 测试 ID (我假设这是您所指的合规性 ID)。 3220没有。
我在原理图中看不到3220有任何问题。 如果布局 与已审阅的内容相比没有变化、请继续操作并在此处发货。
您可以为您需要测试的端口提供任何图像或描述都会有所帮助。 如前所述、我们可以执行 TX 合规性测试、但不能执行 RX 合规性测试。
此致!
谢恩
尊敬的 Jimmy:
希望您做得好。 我检查了布局、然后将其附在此处。 我提出了一些建议、以便在电路板未 通过合规性测试时改进布局。
您能否确认一下是以5Gbps 还是10Gbps 的速率运行? 我在回顾中假设您使用10Gbps 的数据进行损耗计算。
我们可以在电路板送达时运行合规性测试。 如果有任何更新、请告诉我。
e2e.ti.com/.../Arcadyan-layout-review.pptx
此致!
谢恩