This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322093/hd3ss3220-questions-of-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

尊敬的团队:

HD3SS3220RNHR 是否有 USB 合规性 ID?
2.有一个新的项目,也使用 HD3SS3220RNHR。
您能帮助我们将主板带入实验室来测试 USB3.0兼容性吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    HD3SS3220只是多路复用器、没有 USB 合规性 ID。

    我们是否已查看此项目的原理图和布局? 我们的实验室能够测试 TX 合规性、但无法测试 RX 合规性。

    您可以按以下地址将该板发送给我:

    Shane Hauser 12500 TI Blvd、MS D4000 Dallas TX 75243.

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我们感谢您的大力支持。

    HD3SS3220具有多路复用器和 Type-C DRP 端口控制器功能。

    因此、我们需要确认它是否具有 USB 合规性 ID。

     

     已审阅前一项目的原理图/布局。  

    新项目仅更改模块(P4)。 不改变电源和 USB 设计。

    我已通过邮件发送该文件供您参考。

    如果您有任何意见、请告诉我、非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、

    因此我们要确认它是否具有 USB 合规性 ID。

    只有 USB 主机和集线器使用 USB 测试 ID (我假设这是您所指的合规性 ID)。 3220没有。

    我在原理图中看不到3220有任何问题。 如果布局  与已审阅的内容相比没有变化、请继续操作并在此处发货。

    您可以为您需要测试的端口提供任何图像或描述都会有所帮助。 如前所述、我们可以执行 TX 合规性测试、但不能执行 RX 合规性测试。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    与我们的团队合作、我们 实际上可以执行 RX 合规性测试。 请尽快发货并提供跟踪号。 谢谢!

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

     

    感谢您的大力支持!

     

    感谢您确认 USB ID。

     

    我们修改了模块和3220之间的布局、因为更换模块、请找到您的邮件。

     

    我们将更新 USB 端口设置的详细信息。 我会要求客户将板发送给您。 非常感谢!  

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    希望您做得好。 我检查了布局、然后将其附在此处。 我提出了一些建议、以便在电路板未 通过合规性测试时改进布局。

    您能否确认一下是以5Gbps 还是10Gbps 的速率运行? 我在回顾中假设您使用10Gbps 的数据进行损耗计算。

    我们可以在电路板送达时运行合规性测试。 如果有任何更新、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Arcadyan-layout-review.pptx

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我看到您不再计划将板发送到此处。 您还有其他需要吗?

    如果 您没有其他问题、我将继续并解决该问题。

    此致!

    谢恩