Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4001-SP, CDCLVP111-SP, LMK04832-SP, LMX2615-SP, TPS50601A-SP, TPS7A4501-SP, TPS7H1101A-SP, TPS7H3301-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4501-SP 主题中讨论的其他器件:CDCLVP111-SP、 LMK04832-SP、 LMX2615-SP、 TPS50601A-SP、 TPS7H1101A-SP、 TPS7H3301-SP、TPS7H4001-SP
您好!
对于 TI 的许多耐辐射产品、您还提供了用于原型设计的/EM 版本。 在某些情况下、这些器件的额定温度仅为25摄氏度。 我们试图收集背景信息、以帮助我们判断如何使用这些器件。
我们有一组与血统相关的关键问题:
- 在下面列出的所有情况下、/EM 产品是否与产品的飞行版本使用相同的裸片? 那么、唯一的区别是每个人看到的筛选和测试?
- 如果是、是/EM 裸片明确拒绝、但在更高的温度下失败、还是只是未筛选?
- 在下面列出的任何情况下、/EM 产品是否与商用等效器件使用相同的裸片? 或者这些都是为耐辐射器件定制的定制裸片?
以下是我们正在使用并感兴趣的器件:
- CDCLVP111-SP
- LMK04832-SP
- LMX2615-SP
- TPS50601A-SP
- TPS7A4501-SP
- TPS7H1101A-SP
- TPS7H3301-SP
- TPS7H4001-SP
谢谢。
阿扎德